This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:使用具有不平衡负载的 TPS65135

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65135, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947650/tps65135-using-tps65135-with-unbalanced-loads

器件型号:TPS65135
主题中讨论的其他器件: TPS65130

我需要为模拟信号处理电路创建+5V @ 45mA 和-5V/2mA。  TPS65135RTER 的数据表显示、它专为 AMOLED 驱动器等平衡负载而设计。  如果负载未平衡、会发生什么情况?  我可能生活在电压容差较差的环境中、但可能会遇到负载调节不良的问题。  我找不到该部件的仿真工具。  请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jory、

    如果正负轨负载之间的电流失配超过50%、则不建议使用 TPS65135。 随着电流不匹配的增加、可能会出现调节和稳定性问题。

    我建议在您的应用中考虑 TPS65130或 TPS65132B0。 这些器件可支持正负电源轨之间100%的负载失配。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被问及当负载未平衡超过50%时 TPS65135的行为。  我理解不建议这样做、但我想知道会发生什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在我的答复中、我提到" 电流不匹配越高、可能会出现调节和稳定性问题"。

    下面是数据表中直接提供的更多信息、其中说明了对于较大的电流不匹配、输出会超出稳压范围、器件会关断。

    ====

    7.3.7输出电流不匹配当正输出的电流与负输出的电流相似时、器件的运行最佳。 但是、该器件能够将输出电流失配调节至高达50%(请参阅图26以了解通常允许的电流、仅指定50%的失配)。 如果输出电流失配变得大得多、则其中一个输出会超出稳压范围、最后器件会关断。 如果一个输出为零负载、另一个输出可支持高达5mA 的电流。 当失配减少时、器件会自动恢复。 下面的公式可用于计算支持的最大电流不匹配。

    =====

    此致、

    辽卡特