This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:焊料问题

Guru**** 2526730 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947682/lp2951-solder-question

器件型号:LP2951

我们最近对新电路板进行了试运行。  我刚刚收到了一些有关与电路板相关的两个 PCBA 的 DFM 反馈。  

电路板上的多个 TI 器件、例如 LP2951AC 、都有裸露的裸片极板、这些裸片极板焊接到 PCB 上、有助于保持器件低温。  数据表中为这些器件提供的建议封装包括外露焊盘 PCB 焊盘上的通孔、有助于将热量传递到 PCB 内层(请参阅 LP2951数据表第33页)。  制造商表示、当焊锡膏回流时、焊锡会通过外露焊盘焊盘的焊盘中的过孔发出、并形成焊球。  制造商最终将 Kapton 胶带放在过孔上作为临时措施。  我尝试使 PCB 设计尽可能通用、以便几乎任何商店都能生产出它们、因此过孔尺寸为10mil。  在这种情况下、您能给我提供任何建议来防止焊球形成吗?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell、

    感谢您的到来。 让我们在 E2E 外部联系、让我们的封装团队的一名成员对此进行研究。