This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:建议使用具有 I2C 接口的降压/升压 DC-DC 转换器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947811/tps63811-buck-boost-dc-dc-with-i2c-interface-recommended

器件型号:TPS63811
主题中讨论的其他器件: TPS55288

大家好、

TPS63811输入仅为2.2V~5.5V。

是否有像 TPS63811这样的任何器件可以通过 I2C 设置哪个输出电压?

要求与以下内容相同:

  1. VIN=3V~9V
  2. Vout 可通过 I2C 进行设置
  3. Iout=6A~7A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您可以查看 TPS55288