请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 您好!
我正在设计使用 Bq24780S 和2S1P 电池的充电器,并想知道 VDD_Sys 电压是否可以设置为接近电池电压7.2-9V?
另外还想知道,如果电池被意外取出,当充电器的输入为24-28V 时,VDD_sys 的电压将是多少。
请回复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.