This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:输出问题

Guru**** 2797465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947326/tps61022-output-problem

器件型号:TPS61022

您好!

我使用 TPS61022RWUT 从3、3V 输入获取5.1V 输出。 原理图如下:

对于3.3V 输入、输出也是3.3V。 我在 FB 处测量了电压、仅为0.39V。 你能提出建议吗?

谢谢你。

Jay