This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 铅酸电池充电器 IC

Guru**** 2310610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24725A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938237/12v-lead-acid-battery-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ24725A

您好!

我需要设计一个12V 铅酸电池充电器、该充电器能够随3A 的电流变化。

由于交流/直流转换器的主电源仅为13.8V、我相信我们需要添加升压转换器、以便为充电器充电至15.6V (或14.4V?)。

效率至关重要、因为充电器需要满足美国加利福尼亚州能源委员会(CEC)电池充电器系统或 BC 标记的要求。

谢谢、

San Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San Lee:

    正确的、您将需要一个升压转换器来提升输入电压、从而为该铅酸电池充电。 您可以使用 BQ24610后跟升压转换器为电池充电。  

    请参阅 BQ24610数据表的10.2.3部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

     BQ24610与 BQ24725A 相比如何?

    这两款评估板都能用于铅酸充电吗?

    谢谢、

    San Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San Lee:

    BQ24610是独立充电器(使用外部电阻器和电容器进行配置)、BQ24725A 是主机控制的充电器(主机通过 I2C 对充电功能进行编程)。  

    BQ24610评估板应能够按照数据表中的说明用于铅酸、对于 BQ24725A、您应负责对充电曲线进行编程。