This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:应用手册 SLVA252B§2中关于充电/放电电流的错误。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938764/mc33063a-mistake-in-application-note-slva252b-2-on-charge-discharge-current

部件号:MC33063A

您好!

这不是一个问题。 我只是想在应用手册 SLVA252B§2中指出一个错误、其中提到充电和放电电流分别为35mA 和200mA。 实际上、我认为、正如同一应用手册§1.2中提到的那样、它是35µA μ A 和200µA μ A。

此帖子仅供参考。 我不希望收到 TI 的反馈。

谢谢

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    感谢您指出这一点。 我们将修改此错误。