This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:使用 I2C 时 Vbatreg 增加问题

Guru**** 2506505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938481/bq24160-vbatreg-increase-issue-using-i2c

器件型号:BQ24160

您好!

我使用 BQ24160并使用 Arduino 作为主机控制器。  

我使用 Arduino 读取所有寄存器数据、这些数据都可以。

BTW、我尝试使用 Arduino 增加 Vbatreg (高达4.2V)注册表。 但它不能正常工作。  

我只需将0x8C 值写入0x03寄存器。 但它仍然是默认值。

如何解决此问题??

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashodha、

    当该寄存器到期时、看门狗计时器将复位。  您需要写入 REG0bit7以防止看门狗计时器在30秒后过期。  

    此致、

    Jeff