This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:Webench 原理图问题、最大电流和效率

Guru**** 2530720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945891/lm51561-q1-problem-with-webench-schematic-max-current-and-efficiency

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

我使用 Webench 和以下设置创建了原理图:

输入电压:12V

输出电压:48V (1.5A 时)

我注意到 Ccomp2电容器为100nF。 这是令人兴奋的高。 在演示板原理图中、您使用的是22pF。 我有2个问题:

我只得到0.7A 的最大电流。 电流较高时、电压显著下降(电流为1A 时为37V)

2.我的损耗非常高(约30%)。 功率磁性元件和 MOSFET 中会产生热量。

我尝试了两种磁性元件: SER1390 - 103ML 和 SER1390 - 473ML。 我使用 的是 BSC252N10NSFGATMA1 MOSFET。

MOSFET 启用时间是否过长-时序错误? MOSFET 的栅极电荷是否至关重要?

谢谢、Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    感谢您使用 LM5156。

    您是否使用了此处所示的适用于您硬件的 Webench 设计的原理图? 我可以帮助查看原理图。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我已密切关注 Webench 原理图。 我刚刚将 Vcc 二极管添加到了12V、以便能够从外部为器件供电。 我的二极管 D5和 D19有点弱。 我现在要谈谈这一点。

    我尝试移除栅极电阻器 R49、但没有改变。 我还将电流感应电阻器 R5从15m Ω 更改为10m Ω。 也没有变化。

    此致、Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    感谢您提供信息。 我将快速回顾一下是否有任何不好的地方、并告知您。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    原理图看起来不错。 您是否使用内部或外部 VCC?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我们已经使用内部 Vcc 和外部 Vcc 对这两者进行了尝试。 不变。 最近的测试是使用内部 Vcc 进行的。

    观察结果:

    在最佳情况下、效率为85%。 这远小于95%的规格。

    2.在输入电压= 24V 时、我们可以提供高达1.5A 的电流、效率为85%。

    3.在输入电压= 12V 时,我们只能提供0.7A 电流。 在1.5A 时、输出电压降至22V。 而效率低于50%。

    请帮助。 我们需要快速解决这个问题。

    此致、Jurgene2e.ti.com/.../Test_5F00_Report_5F00_LM5156.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    为了澄清一点、LM5156没有效率规格、因为它只是一个控制器。 效率取决于设计以及使用的外部 FET 和二极管。

    2.听起来就像电流限制问题。 要调试该问题、请显示当 Vout 降至目标以下时任何负载下的 FB、COMP、CS 和 SW 波形。

    谢谢、

    银城