This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:关于 tps62135的抖动规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947675/tps62135-the-jitter-spec-about-tps62135

器件型号:TPS62135

大家好、团队、

客户正在使用 tps62135、我们将其设置为 PWM 模式。 但目前我们发现静态负载的抖动非常大、例如0.5A 负载下的抖动为16%。

DCS 模式是一种导通时间控制模式、我不确定该器件是否具有抖动规格? 如果没有、那么16%是否正常?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    我没有在该器件上找到任何抖动规格、因此很难评论是否需要16%。 测量的 VIN 和 VOUT 是多少? MODE 引脚是连接高电平还是连接低电平? 您是否观察到不同负载电流的任何变化? 使用电阻负载与电子负载时、也会产生不同的结果。 是否有测量的持久性范围截屏?  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amod,

     

    输入电压为12V、输出电压为5V。

    目前 MODE 引脚连接到高电平、即使没有任何负载、抖动也很大、客户正在使用电子负载测试抖动。

    客户只能选择打开或关闭持久性,没有其他选项可用。

     

    谢谢、此致、   

    Fu Antony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    是否可以共享设计原理图和布局? 您还可以尝试使用电阻负载再次检查抖动吗?

    谢谢、

    模块