This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:在高静态输出状态下运行

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947999/lmg1205-operate-in-high-static-output-state

器件型号:LMG1205

大家好、

你好。

我们的客户想要确认此器件是否 在静态高输出状态下运行、其中高侧电压切换到输出并保留几分钟?

他正在使用该器件为负载提供高电压和低电压、但希望通过在高电平状态和低电平状态下测试该器件来验证其运行情况。 他希望将器件设置为高电平、并使用电压表或示波器测量其输出端的高电源电压、然后将输出设置为低电平并进行测量。
他能做到这一点吗? 将其设置为高电平并测量静态高输出电压?

此外,他在数据表中看到的是最小脉冲宽度,而不是最大***宽度,因此似乎可以进行静态操作; 但是、在脉冲期间有一个自举电容器来提升浮动高侧电源、这似乎会限制器件在浮动电压衰减前保持高电平的时间。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的支持!

    简而言之、答案是否定的;出于您所述的原因、浮动电压将衰减。  当高侧栅极接通引脚时、随着 C_BOOT 放电越来越低(以开关节点为基准)、高侧 FET 的 V_GS 将减小。  另请注意、随着 V_GS 降低、R_DS (on)将增大。  这可能不起作用、因为当高侧导通时、开关节点(V_HS)可能会高于驱动器的 GND 和 V_DD、因此不会为高侧驱动器提供足够的 V-GS 来长时间开启/保持。

    客户应该能够看到在切换时(使用示波器时)将负载上拉至什么电压、并下拉至什么电压。  它们还可以降低开关频率并增加占空比、以便为负载提供更多时间成为"静态"、但这只能推至如此远、直到您遇到相同的问题。

    是的、您可以告诉驱动器保持输出高电平的时间没有限制。

    我希望这对您有所帮助!  如果我回答了您的问题、请按绿色按钮或随时跟进其他问题!

    谢谢、

    Aaron Grgurich