This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:关于"禁用终止"

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947040/bq24616-about-disable-termination

器件型号:BQ24616

您好!

数据表中描述了以下内容。
我不理解充电终止被禁用时的运行与充电终止被启用时的运行之间的区别。
您能解释一下这些行为之间的区别吗?

如果我禁用终止、它会继续充电吗?
另一方面、如果启用了终端、如何在充电完成后再充电?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     请阅读数据表中的相应部分、特别是 第8.3.5节"充电终止"、"再充电"和"安全计时器"。 它描述了您在上面提出的所有问题的行为。 图12. 也将帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar ,

    感谢您的回答。
    我了解启用终止时的充电电流行为。
    但是、它不描述终止被禁用时的充电电流状态或状态转换。
    您能否详细说明禁用终端的操作?

    在该设置下、bq24616将继续充电。
    如果 VBAT 发生变化、bq24616将再次进行 CC 充电。
    这种理解是否正确?




    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

      终止是指电池电压调节为 VFB 并且检测到的充电电流小于终止电流。 在 CV 阶段、输出电压被调节并且充电电流被逐渐下降、直到达到终止阈值。 如果禁用终止、则充电电流将继续降低、充电将始终在进行中。 通常、在这种情况下、监测计将处理端接。 禁用端接的缺点是 CV 阶段的充电时间更长。