This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG104:为什么此产品的可调版本也具有额定电压?

Guru**** 2811375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947996/reg104-why-do-the-adjustable-versions-of-this-product-have-a-voltage-rating-as-well

器件型号:REG104

我将查看 REG104GA-3.3。 它可以调节并设置为3.3V? 我在这里错过了什么?

这是否意味着、如果我短接 R1并使 R2保持开路、稳压器将输出3.3V 电压?  

或者、该产品在3.3V 时是最高效的产品、我需要设置 R1 = 20K 和 R2 = 13K 才能获得所需的3.3VDC 输出。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    有固定输出版本和可调输出版本、它们是单独的。 对于固定输出版本、NR/调节引脚将为 NR、而对于可调节输出版本、将进行调节。 固定输出版本不需要电阻器反馈网络。  

    如果对可调输出器件将 R1短路并使 R2保持开路、则输出电压将等于内部带隙基准电压、对于该器件为1.295V。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的解释、这是有道理的。

    最后一个问题是我的器件型号 REG104GA-3.3具有可调的 A 和3.3V 固定电压的3.3。 这意味着它是固定电压还是可调版本?

    谢谢、

    耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    其中一些较旧器件的可订购名称的命名法可能有点难确定。 在数据表的第二页上解释了命名规则(在较新的数据表中、通常更接近可订购产品表):

    对于该器件、GA 是 SOT-223的封装标识符。 您可以在数据表中看到这方面的一个示例:

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢、我现在明白了。 还有一个更简单的问题、如果我在固定输出版本的 IC 上有调整电阻器、它会导致损坏还是被忽略?

    再次感谢、

    耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    固定输出版本在芯片上集成了反馈电阻器、因此可以准确地固定输出。 固定输出版本的 NR 引脚实际上是内部带隙基准电压的输出。 连接反馈电阻器有点像加载 LDO、因为输出电压是固定的、带隙基准是固定的。 我认为这不会造成任何损坏、但可能会影响 LDO 的输出精度、因此我不建议这样做。  

    此致、

    Nick