This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:输出连接到负载开关输出时的仿真

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938267/tlv742p-simulation-when-the-output-is-connected-to-the-load-switch-output

器件型号:TLV742P

您好!

我正在使用 LTSPICE 对电路进行仿真。 TLV74218P 和 TPS22914C 网表已导入到 LTSPICE 中。
查看仿真结果、V (OUT)为2.607V、但正确的值应为3.3V (TLV74218P 的输出应关闭)
您会告诉我这个原因吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、TI 无法支持 LTSpice、因为其 EULA 禁止 ADI/LT (例如 TI)的竞争对手使用 LTSpice 来推广其产品。

    乍一看、两个直接连接在一起的器件的输出可能会出现问题。 LDO 输出将需要产生1.8V 电压、但负载开关输出将需要通过3.3V 的输入电压。

    遗憾的是、由于 EULA 的原因、我无法进一步协助进行此调试。  我建议您使用 Cadence PSPICE、您可以通过访问此链接免费使用它。

    www.ti.com/.../PSPICE-FOR-TI

    谢谢、

    斯蒂芬