This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675M-ADJ/NOPB 的 P2P 直接替代产品?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947082/lm2675-p2p-direct-replacement-for-lm2675m-adj-nopb

器件型号:LM2675
主题中讨论的其他器件:LM22675

团队、

我们是否有一些 P2P 替代产品或替代产品、这些产品将直接替代 LM2675M-ADJ/NOPB/LM2675M-ADJ?
重要的是仍具有宽输入电压范围(6.5V 至40V)。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请看一下 LM22675。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢。

    对于更高的输入电压(如50V)、我们是否仍然具有 P2P?

    谢谢!

    A.