This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:偏置

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938577/tps7a85-bias

器件型号:TPS7A85

您好!

 

使用 BIAS 引脚时、是否需要在 BIAS 和 GND 之间去耦电容器?

如果是、建议使用什么值?

 

当不使用 BIAS 引脚时、BIAS 引脚能否保持悬空状态?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko Hirano、

    如果使用 BIAS 引脚、则必须在偏置与接地之间放置一个10uF 或更大的电容器。
    如果不使用 BIAS 引脚、则可以将其悬空或接地。

    谢谢、

    斯蒂芬