This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:GPOx 可编程延迟出厂默认值

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947970/tps650864-gpox-programmable-delay-factory-default-value

器件型号:TPS650864

您好!

在分别对应于 PG_DELAY1和 PG_DELAY2寄存器的 TPS650864数据表的图6-53和6-66中、这些图中指示的位值是否为出厂编程的默认值? 例如、在图6-4和6-11中、对于 TPS6508640和 TPS6508641、GPO3可编程延迟似乎分别为75ms 和50ms、 这是否意味着这两个器件在出厂时被编程为默认具有这些延迟、或者这些数字是否仅用于说明目的、实际上、出厂编程的延迟值是0ms?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者应该匹配-我看到图6-53中的 TPS6508640不正确。 它有000个,它应该说110个。 这是最后一分钟的更改、似乎没有传播到两个位置。  

    我们将在下一个版本中修复该问题。 如果您看到任何其他不匹配、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认图6-53所示寄存器中的位值是否为默认出厂编程值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    它们是除 TPS6508640之外的默认出厂编程值。 对于 TPS6508640、您正确地指出存在错误。 它显示为000、但 OTP 存储器中 GPO3_PG_DELAY 的实际产品应具有110、这与图6-4中显示的75ms 匹配。