This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:电源管理论坛

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938565/tps54232-power-management-forum

器件型号:TPS54232

尊敬的先生:

我们的一位客户将 TI 的 TPS54232用于主电源。 输入12V、输出3.8V @ 2A。 下图显示了我们的客户设计。  

我使用 WEBENCH 工具进行设计。 显示了一些不同的设置。 您能帮助检查客户的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、R33和 R34用于配置启动电压、具体取决于客户所需的电压;

    C63用于确认软启动时间、10nF 或8.2nF 可以正常工作。

    3. R45/C49/C50用于补偿交流响应。 这两个参数都可以正常工作。 差异可能会导致不同的瞬态性能。 建议参考 Webench。

    L3决定电流纹波和环路性能。 10uH 也应该正常。 建议重新参考 Webench 基准。