This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:输出电压斜升速率变化

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8790, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947009/ucc2897a-vout-ramp-up-rate-change

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:PMP8790

你(们)好

对于 PMP8790测试结果、当输入电压为60V 且无负载时、当输出电压达到~2.7V 时、3.3V 输出斜升速率将变慢。 虽然对于18V 输入电压或增加一些负载(0.3 Ω)、没有这种曲线。  

您能否帮助告知导致此不同斜升曲线的原因是什么? 我们能否在60V 无负载时实现更一致的斜升速率?

https://www.ti.com/lit/ug/sluuac2/sluuac2.pdf?ts=1602233866889&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPMP8790

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,落基!  

    感谢您与我们取得联系并关注 UCC2897A 和 PMP8790! 我想在这里获得电路板设计人员的见解、当我听到他的反馈时、我会再给你。  

    再次感谢您的联系、我期待稍后再谈!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,落基!  

    我与设计电路板的工程师交谈、他的见解如下:  

    有两个电路会影响电路的启动:UCC2897A 器件内部的集成软启动(由 C17控制)和由 D7、R24和 C21组成的电路、有助于防止过冲。  

    他的理论是、空载启动期间的斜率变化发生在两个启动电路运行之间的交叉点上。 如果您移除第二个电路(D7、R24和 C21)、您可能会获得更平稳的启动、但代价是轻负载条件下可能会出现输出过冲。  

    另一种方法是对 C17和 C21进行微调、以匹配两个段的斜率。  

    再次感谢您与我们取得联系、我希望这些信息对您有所帮助!  

    Aidan Davidson