This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:电池充满电后无法切断电源....

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947725/bq24095-not-able-to-power-cut-off-after-battery-is-full-charged

器件型号:BQ24095
主题中讨论的其他器件: bq24072

您好!

我使用的是 STM32l051控制器。

在我的项目中、我使用容量为3.7V 和1400mAh 的可充电18500锂离子电池、而对于电池监控、我使用的是 BQ24095电量监测计。

对于电池充电、我使用 SD-050100充电器、并且低于我所附的充电器数据表、对于充电控制器、我使用 BQ24072RGTR IC。

e2e.ti.com/.../Fine-3.5-mm-CHARGER.pdf

充电器中有一个指示充电状态的 LED、因此当我们在充电时、红色 LED 亮起、当电池此时充满电时、红色 LED 将转换为绿色 LED。

我的问题是电池充满电后有几次、但充电器中的红色和绿色 LED 闪烁。 我无法为电池充电至4.2伏的另一件事是、当电量监测计达到4.1伏时、功率将被切断。

那么、请为我提供一个解决方案、如何解决充电器上的完全充电指示以及如何为电池充电至4.2V?

有关参考、我随附了充电电路和电量监测计的原理图、

因此、请帮助我尽快解决以下问题。

谢谢、此致、

Urvisha Andani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urvisha、

    欢迎使用 E2E。

    查看充电控制器(bq24072)、我没有发现任何主要问题。 您提到了 LED、但我在充电控制器或电池电量监测计(BQ27441)上看不到任何 LED。 SD-050100上的 LED 是否亮起?

    当监测计显示4.1V 时、bq24072上的电池引脚电压是多少?