This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:FPWM 的性能不符合预期

Guru**** 2536630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937709/lm76003-fpwm-perform-not-as-expected

器件型号:LM76003

尊敬的 TI 团队:

我将 MODE 引脚(#17)拉至3.3V、并通过 Vin=24V、Vout=4V、Iout=2.5A 为器件供电。

开关频率应固定在580kHz、但波形不会出现这种情况。 我连接了用于故障排除的开关波形。

因为我无法在数据表中的相同条件下找到波形。 需要您的帮助进行评论。

BTW、如果我将输入电压降至12V、输出电压=4V、输出电流=2.5A、则开关波形显示为固定的。

谢谢。

Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hedy:

    一些建议:

    1、输出电容是否足够  

    2.电感值是否太小而导致次谐波振荡

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    输出电容器接近100uF、选择电感 器 XGL4030-103ME/ 10uH。

    在设计之前、我先运行了 webeck、并尽可能遵循了建议。

    您能否通过 TI 的 EVM 提供24Vin、5Vout 和2.5A 的开关频率波形?

    谢谢。

    Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅 EVM 板以了解24V 输入电压、5V 2.5A 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅以下波形:

    CH2=SW CH4=IO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速回复。

    波形看起来很好、很合理。 您能否指出波形的根本原因?

    谢谢!

    B.R.、

    Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您的 PGOOD 和模式配置是什么? 谢谢。

    Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它是默认设置。 MODE=FPWM、PGOOD 打开。

    对于您显示的波形、即使在12V 时、占空比也不是很稳定、 您能否共享输出器件型号、它是陶瓷还是铝?

    最好是共享布局文件、以查看任何不正确的内容。

    谢谢


    Daniel