This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:TPS61200可通过单个 AA 电池提供4V 电压?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938410/tps61200-tps61200-capable-of-4v-from-single-aa

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

我目前正在 使用 TPS61021A 的单节 AA 电池应用中、该应用需要4V @ 200mA (最大负载为时间的5%-可能小于5mA 平均值)、并具有 PMOS 电池反向保护功能。  遗憾 的是、如 slva315应用手册中所述、当电池开始变低时、反向电池保护进入线性模式。   TPS61200似乎是解决此问题的好替代产品。 但是、Webench 不支持该功能。  想知道 如果反馈电阻器被调整为输出4V 而不是3.3V、那么图28中的示例是否仍然可靠工作?

此外、如果我安装 TI PSpice 应用、是否可以为器件提供 PSPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    将输出调节至4V 没有任何问题。 但是 、由于低输入电压、TPS61200在200mA 条件下的效率不如 TPS61021A。 该器件可能无法通过0.9V 输入支持200mA 4V 电压。

    您仍然可以使用 TPS61021A 并使用 VOUT 驱动 N-FET。 将肖特基二极管与 N-FET 并联。 肖特基二极管的正向电压约为0.4V。 如果电池电压高于1.3V、器件可能会启动。 您可以在当前 PCB 中对此进行实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贾斯珀。  我今天对此做了更多的思考、认为最好的解决方案可能是只使用具有机械反极性保护功能的电池座。