This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:TPS62136输出电容

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946849/tps62136-tps62136-output-capacitance

器件型号:TPS62136

您好 TI

TPS62136的数据表建议、为了使电压输出保持稳定、电容组的总 ESR 不能变得过低。 对于>= 400uF 的电源轨电容、建议布线 ESR 至少为10毫欧、以确保输出保持稳定所需的足够纹波。 如果我们无法保证引线串联电阻大于10毫欧、则仅使用电容器(例如钽/钽聚合物电介质)即可。 在将电压分配到 DDR4电源轨以保持电压稳定之前、转换器的输出端直接具有更高的 ESR?  

谢谢、

Craig MacKinnon

Christie Digital Systems

基奇纳、开



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    是的、您可以在转换器的输出端使用 ESR 更高的钽电介质电容器。 您也可以通过检查负载瞬态和波特图来跟进、以确保设计稳定并按预期工作。  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily

    感谢您的快速响应。 我应该在原始帖子中再问一个问题:

    您能否告诉我反馈环路需要看到的最小峰峰值纹波电压是多少、才能使环路保持稳定?

    谢谢、

    Craig MacKinnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    没有此类最小纹波规格。 为了确保稳定性、设计需要为给定的电感器提供一定范围的输出电容。 如果输出电容过高、则需要有足够的阻尼来确保 LC 滤波器的 Q 系数不会过高。 如果问题是针对多个负载具有适当数量的布线电阻、 则数据表的第10.3.2节 包含一个系统示例、用于确保布线电阻足够大。  

    最棒的

    Emily