请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3710 您好!
客户希望使用具有100pF 输出电容的 TPS3710。 您是否需要一个电阻器来将灌电流限制在40mA 以下? 或者100pF 是否足够小、因此不需要 R?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 KKF、
我看不到这些电容器有问题。
TPS3710上从高到低 TPD (HL)的传播延迟通常为18us。 该值比电容器的 RC 时间常数+导通 晶体管的电阻大几倍。 因此、TPS3710将不会出现高电流、从而导致器件从100pf 损坏到10nF。
可以串联一个电阻器、但由于使用 R414分压器、它可以使低输出电压更高。 如果输出逻辑能够处理稍高的电压、那么电阻器应该没有问题。