This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电器看起来有开/关问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947469/bq25606-charger-looks-have-on-off-problem

器件型号:BQ25606

尊敬的 TI

我们将 BQ25606用作3800mAh 电池充电底座的充电器。

此底座具有4组 BQ25606、可为4节电池充电。

充电电流设置为1.8A。

其充电电压设置为4.4V

在25°C 环境条件下、我们遇到充电器无法在4小时内为电池充满电的情况。

我们检查热测试数据、发现 BQ25606在1.8小时~4.5小时内出现了温升和温降。

充电器似乎是开-关-开-关。

以阐明此开-关-关-关-关问题是否来自 OTP。

我们检查 TS 引脚电压、发现温度感测引脚在1.7小时后保持在 VT2~VT3范围(正常工作范围)。

这意味着充电器仍在正常温度范围内运行。

从热测试报告中、我们可以分离到各个器件。

第一个零件周期为0小时~1.2小时。

在此期间、温度上升速度非常快、当电池温度(热接线连接非 NTC 温度)达到30C~40C 时、BQ25606的温度上升和下降。

在0小时~1.2小时内、温度感测电压低于 VT3 (2.69V)、超过了正常温度范围。

我们认为这是合理的、因为热保护可能会导致温升和温降。

2ST 段期为1.8小时~4.5小时。

充电1.2小时后、电池温度下降。

温度感测电压处于正常工作范围(VT2~VT3)内。

但在1.8小时~4.5小时内、BQ25606温度再次上升和下降。  

我们认为在此期间充电器 BQ25606开关打开-关闭-关闭、或在此期间频繁更改充电电流。  

为此、我们需要您的帮助、以阐明是否有任何可能导致 BQ25606像这样处于活动状态。

如果我们将 JEITA 充电范围设置在0~50C 范围内、我们还想知道充电曲线(如技术规格所示的充电电压和充电电流)将如何。