This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:电源管理论坛

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938162/bq21061-power-management-forum

器件型号:BQ21061

尊敬的 TI 团队:

我使用的是 I2C 控制的充电器 IC、该器件有两个问题:

一旦我连接4.5V 的 VIN、PMID 上就会出现该电压。  

我在为电池充电时是否可以停止该操作?

2.当一个充满电的电池连接在 BAT 和 GND 之间时、PMID 上没有电压。

为什么是这样?

欢迎您提出意见/建议!

谢谢、

Raymond K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)电池由 PMID 电源轨充电、因此无法禁用 PMID 并仍为电池充电。

    2) 2)仅插入电池时、器件将进入运输模式。 电池插件后、您必须按住/MR 125ms 以退出运输模式。