This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:关于次级侧 FET 电路

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, PMP9175, TPS23755, TPS23734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938224/tps23753a-regarding-the-fet-circuit-on-the-secondary-side

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: PMP9175TPS23755TPS23734

您好!

我想向您询问有关 TPS23753A 器件的信息。
我将查看参考设计中的 PMP9175原理图。
我想使用此电路图中使用的次级 FET 电路(Q7)来降低损耗。
但是、该电路的次级侧输出电压为5V、但我的规格假设输出电压为24V。
即使输出为24V、也可以使用次级侧 FET 电路吗?
此外、对于24V 输出、驱动该 FET 的外设电路是否有任何需要不断变化的器件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、

    不建议对24V 输出使用自驱动反激、因为您会发现、在高输出电压下很难将击穿损耗降至最低。 这意味着效率不会高于二极管整流反激式转换器。 由于我们过去已对此进行过研究、因此我们没有推荐的 TI 设计来支持这一点。

    对于24V 输出、 我们建议使用 TPS23755进行二极管反激。  您可以使用 EVM 将并联次级 绕组(12V)放置并对其进行串联修改、以获得24V 输出。

    或者、如果 效率绝对 必要、我们建议使用驱动反激式。 这意味着您将需要一个由第二个栅极驱动器驱动的外部栅极驱动变压器。 例如、您可以使用 TPS23734、该器件具有次级栅极驱动引脚来驱动栅极驱动变压器。

    请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!