This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:当 VIO = 3.3时、VIH/VIL

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947664/bq25155-vih-vil-when-vio-3-3

器件型号:BQ25155

数据表指定了当 VIO 为1.8V 但当 VIO 为3.3V 时不为/CE 的 VIH 和 VIL。

VIH 和 VIL 阈值是否随 VIO 电压变化、或者它们是否固定在数据表中指定的值?

最终、我们希望将3.3VIO 用于 I2C 接口、但仍要使用 VDD 生成的1.8V 来控制/CE。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将是 VIO 引脚的百分比。 VIL 和 VIH 分别为 VIO 的0.25和0.75。