你(们)好
我有一个项目使用 BQ25713为3节电池充电。
我将 REG0x03/02()设置为 0x1000H (4096mA)、但充电电流不能达到4096mA。
我读取电池电量监测计 IC 电流寄存器显示的充电器电流仅为2592mA。
如何将充电器电流设置为4096mA?
下面是所有寄存器设置值。
ChargeCurrent 0x1000 //REG0x03/02
MaxChargeVoltage 0x3138 //REG0x05/04
ChargeOption1 0x0002 //REG0x30
ChargeOption2 0x02B7 //REG0x32
ChargeOption3 0x0030 //REG0x34
ProchotOption0 0x4A61 //REG0x36
ProchotOption1 0x81A0 // REG0x38
ADCOption 0x2000 //REG0x3A
ChargerStatus 0x0000 //REG0x20
ProchotStatus 0x0000 //REG0x22
InputVoltage 0x1C00 //REG0x0B/0A
MinSystem 电压0x2400 //REG0x0D/0C
IIN_HOST 0x6FFF //REG0x0F/0E ()