This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:当 VBUS 插入时、内部低脉冲

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947240/bq25619-int-low-pulse-when-vbus-plug-in

器件型号:BQ25619

大家好、

根据我们的数据表、应该有2个 INT 低脉冲、第一个是来自较差的源鉴定;第二个是输入源类型检测。 我的理解是否正确? 在 VBUS 插入后、我只发现1个脉冲、您能帮助检查一下吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    请使用单独的电源(在 VBUS 上电之前可用) 作为 INT 引脚上拉、然后重试。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    在 VBUS 上电之前、VBAT 用作上拉电压。 我们应该看到2个脉冲、对吧? 您能帮助在 EVM 上进行验证吗?

    谢谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    您能否为 整个上电过程提供 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、REGN、INT 和 VBAT 波形? 应存在两个 INT 脉冲。

    谢谢、

    宁。