This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VTT 电流限制

Guru**** 2635135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947868/tps51206-vtt-current-limit

器件型号:TPS51206

您好!

 

我的客户有一些问题、如下所示。

数据表7.3.4显示“当 VTT 电流高于2A 时,电流受到限制,VTT 电压超出调节范围。”。

“超出规定”在这里意味着什么? 这是否意味着 VTT 电流调节= 2A、VTT 可能会下降、VTT 甚至可能上升? 还是 VTT 只能下降?

当 VTT 下降过低时、TPS51206是否具有关闭 VTT 的功能?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    当拉电流模式下的电流受到限制时、VTT 电压将下降。 当灌电流在灌电流模式下受到限制时、VTT 电压将上升。 在这两种情况下、VTT 可能会超出所需的调节范围、TPS51206将不会关断。

    此致、

    Weidong