This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:不使用电流镜的 TPS61391

Guru**** 2522960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937799/tps61391-tps61391-without-using-the-current-mirror

器件型号:TPS61391

您好、支持人员、

我想在 没有电流监控器的情况下使用 TPS61391、我只需要一个升压转换器。 我从另一个线程中学到、我可以离开电流镜引脚(AVCC、CAP、APD、MONIN、MON1、 MON2)在 不使用电流镜时打开。 从方框图来看、ISHORT 也可能是这种情况。 您能确认吗?

但是、当我在 Webench 电源设计器中进行设计时、我可以选择禁用电流镜、原理图中的所有电流镜引脚上都有组件。 是否确实需要这些组件? 我很困惑、谁是对的、Webench 或论坛?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您发帖。 是的、TPS61391可用作纯升压转换器。

    请检查随附的原理图。 顺便说一下、您的应用中的输入电压、输出电压和输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我错过了原理图。 e2e.ti.com/.../TP61391-pure-Boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我看不到随附的原理图。 您可以重新发布吗? 明白了!

    VIN:3.3V - 5V、Vout = 60V、Iout = 20mA

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    明白了。

    当 Vin>=4V 时、TPS61391的 Vout = 60V、Iout = 20mA 输出能力。  

    当 Vin=3.3V 时、Vo=60V 时的最大输出电流约为15mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    与使所有引脚悬空相比、原理图非常有用、看起来更可信。 谢谢!

    但在原理图中、引脚1标记为 AVCC、而数据表将其定义为 NC:

    TPS61391 RTE_wqfn-162_SLVSFE7.gif

    这是您的原理图符号中还是数据表中的错误...?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很好的发现

    您可以按照数据表进行操作。 但我发送给您的原理图也是可以的。 引脚1可连接到 AVCC 或 GND。  

    不匹配是由于数据表的变化所致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我明白、非常感谢。

    当应更新数据表时、我建议添加一章、介绍如何将 TPS6139x 用作纯升压转换器。 该器件现在似乎非常简单、可用作升压转换器、因此这可能是一个有价值的补充。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的建议。 我会将您的建议转发给数据表作者。

    祝您好运! )