This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:LP2951-N 热关断

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-N, LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946127/lp2951-n-lp2951-n-thermal-shutdown

器件型号:LP2951-N
主题中讨论的其他器件: LP2951

您好!

这是一个有关 LP2951-N LDO 稳压器热关断的问题。

我们正在尝试调试一些器件的站点故障问题。 另一家制造商的 IC 意外进入短时关断模式,然后恢复。 我们认为这可能是因为 IC 的 Vcc (+5V0)受到干扰、尽管我们对此并不确定。

Vcc 由 LP2951-N 器件供电(IC 上的标记为:3A0J L0DB)。 我们的器件已经使用了7年、最近才出现故障。 我们认为、器件运行的场所通常没有空调、环境温度可能会达到+40摄氏度。 我们的器件没有强制空气冷却功能、我们估计箱子内的温度可能会达到大约60摄氏度

LP2951在提供大约65mA 电流的同时将+12V 降至+5V0。 我使用 K 型热电偶测量了封装顶部的温度,温度约为72Deg C。这是我们办公室环境温度约为22deg C。 该电路板为4层(具有内部 GND 和电源平面)、LP2951布线合理。 请参阅下面的部分原理图。

我已经阅读了 IC 封装热指标(SPRA953C)应用手册、认为我了解了其中的大部分内容。 我已经使用一个适当的等式估算出 Tj 大约为76Deg C。 我已使用 Steinel HG2310热风枪将局部热量设置为60和70Deg C,大约1-2英寸的距离,将热量应用到 IC 上几分钟。 我不确定这是否有效。

我将示波器设置为在 Vcc 向下偏移时触发、并包含以下波形。 请参阅下面的波形数据。

请注意、记录长度为5秒。 最低可见尖峰约为3.50V、宽度约为5ms。

问题:

  1. 对于12V 至5V0调节@65mA、在环境温度约为22摄氏度时、您希望在 IC 顶部测量的是72Deg C 典型值吗? 我想知道该部件是否运行过热,因为它对触摸感很热?
  2. 我的示波器迹线是否显示热关断模式运行、或者我们是否看到另一种现象?
  3. 另一家制造商说 Vcc 跌至2V5可能会使他们的零件陷入困境、成为我们工厂问题的原因。
  4. 您的数据表中缺少有关热关断的信息。 输出是否可以低至2V5甚至0V?

谢谢、此致

Mike Ellis

大家好、这是一个有关 LP2951-N LDO 稳压器热关断的问题。我们正在尝试调试一些器件的站点故障问题。 另一家制造商的 IC 意外进入短时关断模式,然后恢复。 我们认为这可能是由于 IC 的 Vcc (+5V0)受到干扰、尽管我们对此并不确定。Vcc 由 LP2951-N 器件供电(IC 上的标记为:3A0J L0DB)。 我们的器件已经使用了7年、最近才出现故障。 我们认为、器件运行的场所通常没有空调、环境温度可能会达到+40摄氏度。 我们的器件没有强制空气冷却功能、我们估计我们的盒子内的温度可能会达到大约60摄氏度。LP2951在提供大约65mA 电流的同时将+12V 降至+5V0。 我使用 K 型热电偶测量了封装顶部的温度,温度约为72Deg C。这是我们办公室环境温度约为22deg C。 该电路板为4层(具有内部 GND 和电源平面)、LP2951布线合理。  我已经阅读了 IC 封装热指标(SPRA953C)应用手册、认为我了解了其中的大部分内容。 我已经使用一个适当的等式估算出 Tj 大约为76Deg C。 我已使用 Steinel HG2310热风枪将局部热量设置为60和70Deg C,大约1-2英寸的距离,将热量应用到 IC 上几分钟。 我不确定这是否有效。 我将示波器设置为在 Vcc 向下偏移时触发、并包含以下波形: 记录长度为5秒。 最低可见尖峰约为3.50V、宽度约为5ms。问题:1。 对于12V 至5V0调节@65mA、在环境温度约为22摄氏度时、您希望在 IC 顶部测量的是72Deg C 典型值吗? 我想知道该部件是否运行过热,因为它对触摸感很热?2. 我的示波器迹线是显示运行中的热关断模式、还是看到另一种现象?3。 另一家制造商说 Vcc 跌至2V5可能会使他们的零件陷入困难、并成为我们工厂问题的原因。4. 您的数据表中缺少有关热关断的信息。 输出是否可以低至2V5甚至0V?谢谢、RegardsMike Ellis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    使用 D 封装的数据表热指标、我计算出由功率耗散引起的结温上升为44°C。 当环境温度为70C 时、虚拟结温为114C。 这完全符合规格,因为实际的热关断温度通常高于150C,而且对于许多部件来说,它通常大约为170C。 因此、在我看来、这不像是结温违例。 此外、示波器屏幕截图未显示热关断。 在热关断期间、输出电压和负载电流通 常为零。 如果热关断时间延长、输出电压和负载电流都将保持在零附近、并且您不会看到像您所看到的那样长时间的浅谷。  

    在这种情况下、您是否监测过12V 电压轨? 我不知道如果12V 电压轨工作正常、为什么会发生这种情况。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速响应、不胜感激。

    遗憾的是、在调试电路板并移除各种 IC 的同时、我设法提起稳压器 IC 的焊盘、同时使用脱焊编织物对其进行清洁。 它们非常脆弱! 昨天、我得到了另一个故障器件、并尝试使用热风枪加热稳压器 IC。 这个不会产生相同的中断5V0输出、即使我的输出高达80DegC、这是好消息、我想吗?

    有关12V 电压轨运行状况的评论。 我非常确信、这款器件是由 Murata 为我们制造的非常昂贵的专有隔离式直流/直流转换器生产的。 但是、我理解您的观点、并将尝试通过一些微手术使原始电路板和 IC 再次工作。 如今我的视力不是很好、祝我好运!

    我将告诉大家我的工作原理、希望有一些示波器迹线显示正常的12V0和中断的5V0、以向您展示。 这可能是下周某个时候、因为我们由于新冠危机未能完全恢复正常工作。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为这可能是一个好消息、因为它增加了一个证据、表明这可能不是热关断问题。  

    您是否已经过测试、以确保由5V0线路供电的另一个 IC 可能会导致负载瞬态影响? LDO 产生的热量对于附近的 IC 而言是否可能过高?

    我期待看到您的示波器照片。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    遗憾的是、我无法使第一块电路板重新启动并重新运行。 我建立了该器件与正确网络的所有引脚连接(仅缺少3个焊盘)并将其打开、但现在它不会产生正确的输出电压。 我认为该部件可能已损坏。 它产生4.3V 输出、并在大约1秒的间隔内定期下降至0.6V 40ms。 我无法从它中获得任何其他东西、即使在重新处理所有接头后也是如此。

    接下来、我移除了该器件并将其放入已知正常的电路板中、该新电路板的 LP2951稳压器刚刚移除。 然后、它产生了2.9V 的输出、具有相似的标记空间?? (参见随附的图表)。 希望这可能对您有所帮助? 我已将此部件注销、因为它已损坏、现在将集中精力处理其他退回的器件。 (我愚蠢地忘记了在这个部件上记录12V0电源、但它是一个健康的12V0)。

    我们从现场收到了另一个器件、我设置了加热器件并检查5V0。 该器件被加热至90度 C、这不会在输出上产生任何误差。 我们现在已经返回了3个器件、只有1个器件显示了此输出电压误差(60Deg C 时)、这恰好是我查看的第一个器件。

    我确信、我们在运行时没有看到热关断、这正是我想要知道的。 另一家 IC 制造商已确认、短时间内跌至2V5会导致我们在站点故障中看到的影响。 所以、我将继续搜索!

    关于您的观点:我将集中精力寻找这种瞬态效应的来源。 我的怀疑是指其他制造商器件、其消耗的电流可能比我预期的高20mA。 我怀疑 LDO 产生的热量可能会导致其他 IC 出现问题、因为它是垂直安装 PCB 中最顶部的 IC -我认为它不太可能。

    我将保持这个话题的开放性、如果您可以这样做的话、因为我很可能会有更多问题要问?

    此致、

    Mike