This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在睡眠或关断模式下、某些电池不会被激活。

Guru**** 2587165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947172/bq28z610-some-battery-will-be-not-activated-when-sleep-or-shut-down-mode

器件型号:BQ28Z610

我们有一个使用 BQ28Z610的案例。 样本中的值。 我们发现一些电池无法充电和放电。 这意味着无法激活它。 我们将电池连接到 Battery Management Studio、发现设置了一些电池 PF。 在我们清洁 PF 后、电池正常。

异常状态  

 PF 清洗后  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请与我们分享如何重现这种现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让电池进入呼出模式(向电量监测计发送呼出命令)。 大约4%至5%的电池将不会充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    4%到5%似乎相当大。

    您能否为此提供示波器波形?

    置于关断状态、然后施加电池组电压并测量电池/电池组电压、并检查 DSG 和 CHG 引脚与 GND 的连接。