This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:LM2842电感器问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937459/lm2842-lm2842-inductor-question

器件型号:LM2842

LM2842的 SW 点为什么会出现如图所示的现象:当 LM2842的电感不足时、当大电感发生变化时、正常的方波为输出?μ H

具体原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    附加的波形异常、可能是由小电感器引起 的次谐波振荡引起的。  您可以使用 wenBench 设计工具进行原理图设计、以选择合适的输出电感器和电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为电感太小、能量存储不足以进入 DCM 模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看到您在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/938114上提出了同样的问题

    原因电感器和输出电容器值将影响整个直流/直流转换器的环路稳定性。 我想您的电容器值也可能很小。 我们的 EVM 也是15uH、带有2*47uF 6.3V 陶瓷电容器。   

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在设计中、它不是 DCM 模式、是吗? 如果在其他电路设计中、电感值较小、它是否也会进入 DCM 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在稳定的雕像中、当 IO<0.5*IAC (纹波电流)时、器件将进入 DCM 模式、并且它仍将保持稳定。 较小的电感器将具有较大的纹波。 这意味着 DCM 模式下的负载电流将高于较大的电感器情况。  因此、即使您使用较大的电感器、器件仍会有负载电流进入 DCM 模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我想知道电流是否不够、因为我的电感太小、然后当我进入 DCM 模式时 SW 点会振荡。 还是因为电感太小而导致稳定性问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为这是稳定性问题,我们的 EVM 也是15uH 电感器。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,欣赏您所做的工作!