This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:辅助电源

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28C42, UCC28701, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947454/ucc28070-auxiliary-supply

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28C42UCC28701UCC28742

您能不能建议我在 采用 UCC28070 PFC 控制器模型的电路中使用辅助电源。 如所示、请说明辅助电源和相关 IC 的型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不需要隔离、则可以始终在简单的反激式中使用 UCC28C42。

    如果您需要具有光耦反馈或初级侧 PSR 控制的离线偏置电源、则可以使用 UCC28742 (光耦反馈)或 UCC28701 (PSR)控制。

    在5W 至10W 范围内有许多参考设计可供选择。  以下链接将带您进入产品页面。

    TI 可能已经为您提供了参考设计。  以下链接将为您提供 TI 的参考设计。  您只需在查找电源参考设计参数中输入输入输入和输出电源要求、它就会搜索 TI 的设计存档。

    此致、