This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146:启动波形

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946051/lm20146-start-up-waveform

器件型号:LM20146

我们的客户遇到 LM20146启动问题。

发现停止开关和 Vout 降低。

请参阅随附的波形。

e2e.ti.com/.../1512.waveform.xlsx

他们想知道器件停止开关的原因。

当它们设置 较长的软启动时间时、现象会有所改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kura-san、您好!

    您能否提供用于此设计的原理图以及设计布局?

    谢谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian-San

    感谢你的答复。

    我们从客户那里得到了额外的 COMP 波形。

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../COMP-waveform.xlsx

    我们将 通过另一封邮件向您发送电路信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kura-san、您好!

    查看您发送的 COMP 波形、异常和正常启动波形之间的设置、VIN/VOUT/负载条件是否存在差异?

    在您获得电路信息、原理图和布局后、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian-San

     

     

    我对 COMP 引脚有疑问。

     

    COMP 电压突然下降。

    请告诉我们您的想法、是什么导致 COMP 电压 突然下降

     

    请 告诉我们 OVP 行为。当 IC 检测到 OVP 时,COMP 是否已放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kura-san、您好!

    数据表第11页(电源正常和过压故障处理)介绍了器件发生 OVP 时的行为。

    当发生 OVP 时、只要 FB 电压高于 Vovp 阈值、低侧 MOSFET 就会导通。

    由于 FB 通过误差放大器在内部与 COMP 相连、因此如果发生 OVP、COMP 将跟随 FB。

    您是否有关于原理图和布局的更多信息?
    谢谢、

    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian-San

    感谢您的支持。

    我向您发送了包含电路信息的私人消息。请检查。

    关于我发送的异常和正常启动波形:

    它们具有具有 相同 IC 和相同电路板的波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kura-san、您好!

    当然、让我们通过私人消息继续讨论。

    现在我将关闭此主题、如果您要重新打开它、只需在下面回复即可。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian