This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2842-Q1:波特图(增益裕度)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936965/webench-tools-lm2842-q1-bode-plot-gain-margin

器件型号:LM2842-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2842

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我对 LM2842的稳定性仿真和分析有疑问。

使用 WebBench 进行仿真后、消耗电流可提供~60°的相位裕度(0dB)。 但没有给定增益裕度、因为这些相位永远不会达到0°。 [请参阅末尾的图片]

我从评估板获取的配置。

我们构建了不同的配置(12V -> 5V)/(5V -> 3V3)/(5V -> 1V2)、但几乎所有配置在不同的负载点都存在相位未达到0°的问题。 测量是使用波特100完成的。

根据我的理解、对于稳定性至关重要的是具有大于45°的相位裕度(0dB)和~20dB 的增益裕度(0°)。 有一个解释,为什么不可能达到0°,为什么这是该配置的关键?

感谢你的帮助

Alexander Fitzner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    使用大输出电容器时、内部零点远离系统极点、因此交叉频率和相位较低。 当频率较高时、带有 ESR 零点的内部零点会使相位保持高于0。 我认为您可能需要测试非常高的频率,然后相位将低于0

    但我认为系统是稳定的。  在实际设计 中,相位裕度高于30将是一个稳定的系统。 对于 增益裕度,它是为了避免负反馈环路成为需要相位交叉0的正反馈,增益裕度需要为负。 从100到1MHz、相位高于0意味着在这些频率范围内、它都是负反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    好的、这意味着我不必担心、这很好。

    还有一个问题:

    我使用波特100在真实电路(5V 至3V3)上进行了测量[请参阅图 A 末尾]。

    似乎我的谐振频率大约为7kHz 至9kHz、其中相位和增益具有跳变。 在这些测试中、电路的电阻负载仅为8 Ω~410mA。

    您是否有建议如何处理该行为、因为当波特100在该点扫过时、我看到输入电流发生变化(~40mA)、并且您能够听到电感器的变频(我的猜测)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电路中是否有输入滤波器?

    谢谢