This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:电压降

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947807/lm5141-volatage-drop

器件型号:LM5141

我的问题是压降。

我使用两个 LM5141 - 1个用于3.3V、1个用于5V。

5V 降压正常、但3.3V 降压有时会出现问题。

PWR_12V 是来自适配器或电源的电源。

当我将电压设置为9V、10V 或14V 时、没有问题、

但是、当我使用12V 时、它会出现超过50%的情况。