This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:无电池时的 VSYS 电流限制

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ24272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947088/bq25601-vsys-current-limit-when-there-is-no-battery

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQ24272

您好!

在没有电池且已启用充电的情况下、我们在 BQ25601 VSYS 输出方面遇到了一些问题。

我们的负载是 GSM 调制解调器、它消耗高达1.5-2A 的突发电流。

虽然未启用充电(CE 引脚被上拉)、但一切都正常、VSYS 输出上下降了几 mV。

在我们启用充电(CE 引脚接地)后、我们看到充电序列、它尝试将电池电压设置为 VREG (使用4.1V)、但如果在 VSYS 输出上发生突发、电压会降至3V 以下、从而使 GSM 调制解调器停止工作。 施加 VREG 时、似乎存在电流限制、但我们不确定会发生什么情况。 我们已经测试了是否放置完全耗尽的电池、即使该电池可能无法提供1.5A 突发电流、它也能正常工作。 我们尝试了所有类型的设置(REGITER 设置)、但似乎没有任何办法解决此问题、这一点非常重要、因为电池是由经销商/客户安装的。 此外、该软件还在 GSM 调制解调器上运行、因此它与外部控制器不同、它会禁用 GSM 调制解调器、直到它检查电池是否已安装。

附加屏幕截图、使其尽可能清晰地显示在我的描述中。

此致、

Balazs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balazs、

    在充电器的终止模式(充电被禁用)期间、系统电压被调节为作为快速响应环路的有源环路;

    在恒压(CV)模式(充电被启用)期间、电池电压被调节、这不需要快速响应。 因此、输入电流被拉得不够快、系统电压会下降。

     

    最有效的解决方案是在未插入电池时禁用充电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答、听得不是很好。

    我们认为、通过这种方法、我们可以通过测量 VSYS 瞬态电压变化来管理电池检测、因为正如我提到过的、它并不是始终插入、我们需要检测到这种情况。

    此外、在某些情况下、电池电量耗尽且电池内置安全电路会关闭输出、因此您需要施加电压才能在 VBAT 上产生一定电压。 在任何情况下都必须启动充电。

    在过去、我们使用了 BQ24272、它确实检测到了电池、并且没有出现这种意外的调节问题。

    您能否建议一些与 BQ24272相似的其他组件、因为正如我看到的、BQ25601不能为我们完成任务、而且从数据表中看、这一点一点一点一点也不清楚。

    谢谢你。

    Balazs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balazs、

    我对 BQ24272一无所知。 请在主题行上提交一个新的 e2e 主题、其中包含 BQ24272、BQ24272支持将帮助  解决您的问题。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我想补充一个简短的说明、说明我如何设法"解决"这一问题、以及我如何使电池检测工作、也适用于其他感兴趣的用户。

    1) 1)测量 VBAT 电压、以检测是否已插入电池或未禁用充电。

    2)然后在很短的时间内启用~500uS (在我的情况下为558us)充电、这使得 VBAT 上升至~3.7V。 如果锂聚合物电池本身具有短路保护或关断电路、则这种情况很好。

    3) 3)再次测量 VBAT 电压、如果存在 VBAT (不是0V)、则表示它已插入、并且您已成功检测到电池。 您可以继续对其充电、也可以不充电、具体取决于您要执行的操作。

    4) 4)如果 VBAT 不存在(0V)、您可以再次重复整个检测周期、每隔几秒/分钟充电时间为~500uS、具体取决于检测电量耗尽且受短路保护的电池的速度、因为它不会影响快速响应环路。 我已经使用模拟1.6A GSM 突发(580uS 打开、4ms 关闭)的电子负载进行了测试、效果良好。

    此外、还附上具有连续 GSM 突发和电池检测(充电准时)的仿真屏幕截图。 我已经运行了几个小时的测试、它在没有电流环路崩溃的情况下运行良好。

    Balazs