This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:关于数据表中已更改的长期稳定性规格

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937796/ref5030-regarding-changed-spec-of-long-term-stability-spec-in-datasheet

器件型号:REF5030

您好的支持团队。

已向我的客户询问有关数据表中长期稳定性规格的更改规格。

VSSOP 封装的 REV_H 和 REV_I 之间长期稳定性差异的原因是什么?  

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    它是改进的测试方法的组合、确保当前数据表反映了当前器件性能、因为修订版 H 数据来自原始特性。 这当前仅适用于 VSSOP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    感谢您的快速回复。

    我还有一个问题。

    测试方法改进是否仅适用于 VSSOP?
    这是否意味着其他封装由于采用相同的新测试方法而具有与以前相同的数据?

    如果您能给我提供信息、我将不胜感激。

    最好的服务

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我们计划在 SOIC8中运行 REF50xx、以查看当前器件的功能。 遗憾的是、由于资源有限以及测试需要多长时间、我很快就不会更新 SOIC8的 LTD。 如果 VSSOP 进行了改进、我预计它至少会下降1/3-1/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、

    千兆