This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:Rqod 选择

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947574/tps22919-rqod-selection

器件型号:TPS22919

大家好、

Rqod 的值是否有任何限制? 如果有、请告诉我建议的范围。
我的客户的系统中没有特定的下降时间要求。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    QOD 上没有可使用的最大电阻。 这里的选择取决于系统的放电/关断时间。

    可以将 VOUT 引脚直接连接到 QOD、但如果没有特定的关断时间要求、我将使用从 VOUT 到 QOD 的1k Ω 电阻来降低所见的放电电流。 在 EVM 上、我们不为此器件使用 QOD、1k QOD 和2k QOD (使用选择跳线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa