This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:DRVHx 和 SWX 的路由

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947375/tps650861-routing-of-drvhx-and-swx

器件型号:TPS650861

您好的支持团队、
我对"SWCS142"有疑问。

第-131页
"将 DRVHx 和 SWX 路由为差分对。"

这是否意味着 DRVHx 和 SWX 应在靠近、并行和同一层的位置进行布线?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是理想情况-实际情况是、目标应该是尽可能减小环路的尺寸、尤其是在距离较长的情况下。 如果距离较短、这一点就不重要了。

    下面是一篇解释目标的文章: https://www.ti.com/lit/pdf/slyy077 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin
    感谢你的答复。

    我了解到减少 DRVH 线路和 SW 线路周围面积的路由是很好的。

    此致、
    DIE-K