This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230EVM:反馈环路配置- TP12、C15

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938174/tps568230evm-feedback-loop-configuration---tp12-c15

器件型号:TPS568230EVM

大家好、团队、

我对 TPS568230EVM 有疑问。

我想知道 TP12的用途是什么。 我认为应该测试 FB 节点的电压、正如指南中提到的"环路测试点"、然后我认为它应该探测 R9和 R8之间的节点、但它实际上是使用一个小电阻器 R7探测输出节点。 您能告诉我 TP12的用途吗?

C15的用途是什么? 我想知道为什么输出电压反馈通过电阻分压电路加 C15、而不是仅通过电阻分压电路。  

非常感谢您帮助我理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、TP12用于环路测试、这意味着波特图测试、R7用于噪声注入、因此 R7两侧都需要测试点。

    2、C15是前馈电容、用于进行瞬态/相位裕度性能 调优、是根据系统性能请求进行的可选操作。

    裕昌