This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431A:基准(REF)引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431A, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947494/lmv431a-absolute-maximum-rating-of-reference-ref-pin

器件型号:LMV431A
主题中讨论的其他器件: LMV431

您好!

有人能帮我获得  LMV431A IC 的绝对最大额定基准(REF)引脚吗? EMC 分析需要此值。

谢谢、

Akhil K A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    LMV431 REF 引脚没有绝对最大电压。 该引脚是输入电流引脚、因此最大绝对值基于最大额定输入电流。

    对于2.495V 的器件型号、我会参考该数据表以了解引脚的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。