This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:如何读取从 BQstudio 获取的日志文件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937887/bq27542evm-how-to-read-the-log-file-which-get-from-bqstuidio

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好  

我们正在评估 BQ27542 (Gauge IC)并使用 BQstudio 记录充电状态和记录日志文件

但我们不知道如何分析日志文件以获取所需的数据(充电百分比/状态与时间)

请分享该工具(如果有)或向我们展示如何分析(请参考所附文件),

e2e.ti.com/.../5707.Bqstudio_5F00_charging-log-file.log

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您可以打开 Microsoft Excel、然后打开日志文件。 选择逗号作为分隔符、它将在电子表格中显示结果。 如果需要、您可以使用 Excel 或其他可访问的图形软件绘制图形。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    非常感谢您的快速反馈、这确实很有帮助

    您能否帮助解释每个参数(例如:SOCUnfiltered / AvailFullCap...),特别是电池容量是多少,比如:80%或90%?

    我们需要估算充电时间... 谢谢。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    这些参数的定义在 TRM 上、您能告诉我、如果 TRM 不清楚、您对哪一个有疑问吗?

    此外、我们还在 TI.com 上观看了一些有关电量监测电池管理基础知识的视频、请参阅。