This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:tps2663是否可以串联和并联使用、如下所示?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947184/tps2663-can-tps2663-be-used-in-series-and-parallel-as-shown-below

器件型号:TPS2663

您好,

?tps2663可串联和并联使用,当发生过流故障时如何触发四个芯片的过流保护

感谢您的回答。

此致

Gu Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    欢迎使用 E2E!

    您能否分享有关应用用例、系统方框图和产品信息的更多详细信息。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh,

    感谢你的答复。

    主电路如下图所示。

    四个 tps2663用作开关、并在电路中串联和并联。

    目的是确保电路的可靠性、以便在单个 tps2663出现故障时电路能够正常工作。

    我还想知道 何时发生过流故障、四个 tps2663是如何 触发过流保护的。

    期待您的回复。

    此致、顾鹏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    在并联配置中、导通电阻较低的器件导通稍高的电流、并且比并行连接的其他器件早进入过流运行模式。

    您希望 TPS2663出现哪种故障? 您设计的系统是否符合任何特定标准?

    此致、Rakesh