This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895M 和 BQ27421-G1B 和3000 mAh 锂聚合物电池、在断开充电器时导致电量监测计复位

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938008/bq25895m-bq25895m-and-bq27421-g1b-and-3000-mah-lipoly-battery-causing-a-reset-of-fuel-gauge-when-disconnecting-charger

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25895

我有一个连接了上述三个组件的设计。  我使用1.5A 12V 充电器为电池充电。  有时、我会重置电量监测计、这样它就可以省去编程的设计容量、并返回到默认值1000mAh。  我认为这可能是因为充电器 IC 和电量监测计 IC 之间没有足够的电容来处理高需求电流请求。  在电池和电量监测计之间、我们有一个1uF 电容器、在电量监测计和电池充电器 IC 之间、我们有两个4.7uF 电容器。   

我们的电流需求通常约为10-100mA、但浪涌最高为1A

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 BQ25895M 类似于 BQ25895。 如果需要、请更新您的设计并重试。 如果问题仍未解决、请提交 BQ27421-G1B 的新 e2e 查询、以便监测计团队为 您提供支持。  

    谢谢、

    宁。