This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:LED 驱动器 IC

Guru**** 2632155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947481/tlc5973-led-driver-ic

器件型号:TLC5973

你(们)好  

请帮助我了解以下问题

是"图13中描述的 PWM 执行方法。 PWM 操作"、如果是、最高刷新率是多少?

2.请提供有关命令(12位)的信息? 它是固定的3AAh 吗? 如果是的话? 是否无法通过软件调整驱动器的电流增益?

通过 SDI 传输的数据与灰度(36位)之间的对应关系是什么? 您是否提到"图21。 通用移位寄存器和控制数据锁存器配置"?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    1、内部 GS 振荡器频率为12MHz、输出 PWM 比为12位、因此最高刷新率为12M/4096 = 2.9kHz。

    2.是的、写入命令被固定为3AAh。 我不确定您的电流增益是什么意思。 如果您需要调整峰值输出电流、则仅由外部电阻器 RIREF 控制。 如果您需要更改平均输出电流、则可以通过 SDI 数据设置 PWM 占空比。

    总传输数据48位由 12位 写命令(3AAh)+ 12位 OUT0灰度+ 12位 OUT1灰度+ 12位 OUT2灰度组成。 是的、您可以在数据表图21和表3中找到详细信息。