This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:降压模式下的输出电压降

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937900/tps63070-output-voltage-drops-in-buck-mode

器件型号:TPS63070

您好!

当具有以下输入条件时、此问题会出现

VIN=8.5V

TPS O/P= 3.5V

尽管我已经对 TPS63070进行了编程、以使用电阻器( 值 R1:300K、R2:51k)生成5.5V 的固定电压

在升压模式下、运行正常、即

当 TPS63070的 I/P 电压约为3~4V 时、O/P 电压为5.45V

但当 TPS63070的 I/p 电压约为8V 时、会出现问题。  

我不理解这一点、因为根据数据表、TPS63070能够很好地处理高达16V 的 I/O 电压。

谢谢、

Shiva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shiva。

    感谢您发帖。 请 与我们分享您的原理图/PCB 布局?  以便我可以判断发生了什么。